This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV595:DRV595 PSPICE 模型

Guru**** 2464370 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1273647/drv595-drv595-pspice-model

器件型号:DRV595
主题中讨论的其他器件: TAS5805

大家好、

我们是否还有其他更详细的 DRV595 PSPICE 模型? 客户使用了 TINA PSPICE、但仿真效率结果(50%)与数据表(90%)有很大不同。

谢谢!

云静

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、云静

      很抱歉、我们没有其他仿真模型。 我们如何通过仿真计算此效率? 您能提供更多详细信息吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DRV595_FF4E1F77F48B0E6687656368_.pdf

    Shadow、

    很抱歉延迟回复、我们制作了一个文件来介绍我们是如何计算和仿真的。 请注意、您也会说 Madeiran、请参考以下中文文件。

    如果我们有任何错误、请检查一下吗? 谢谢!

    云静

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、云静

      我也尝试过仿真项目、结果确实不好。 很抱歉、我们可能无法为您提供太多帮助、我们的团队已经很长时间无法停止对器件型号进行研究了。 此外、该器件还剩下很少的文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    您是否有任何新的明星产品推荐来替代 DRV595?

    谢谢!

    云静

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、云静

     对于模拟输入器件、TPA3130和 TPA3110应该能够替代 DRV595。 如果客户不需要如此高的 PVDD 和输出功率、则更新的器件是 TPA3138/9。

     数字输入器件可以使用 TAS5805、如果客户使用 DAC +放大器、TAS5805可以一起使用。