This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC5140EVM-PDK:生成头文件

Guru**** 2811255 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1277900/adc5140evm-pdk-header-file-generation

器件型号:ADC5140EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:TLV320ADC5140

您好!

我使用 PurePath 控制台-TLV320ADC5140  

当我生成具有"终端系统集成"的文件时、寄存器0x17和0x1a 至0x1E 会被初始化。

这些寄存器未在 TLV320ADC5140文档中进行描述、也未在"寄存器映射"中出现。

可能我在文档中漏掉了某些内容。

有人能解释我的原因或我的错误吗?

此致

帕特里斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrice:

    寄存器0x17、0x1A、0x1E 具有不同的功能、具体取决于写入的寄存器页。  

    假设 PAGE 0、0x17是 TLV320ADC5140中的隐藏寄存器、这 可能在器件初始化时具有默认值并自动写入#10。 如果您要参考第2-4页的0x17、那么这些是与可编程双二阶滤波器相关联的寄存器。 从数据表中的表131开始。

    对于第0页的0x1A-0x1E、初始化时、这些驱动器自动写入内部 PLL (系数、分频器等)。 在第2-4页、数据表中的表131列出了相应功能。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的回复、现在很清楚

    此致

    帕特里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这只是另外一个问题。

    您的开发板使用 XMOS 来与外部世界连接。  

    是否有可能拥有 xmos 的代码或我是否从零开始开发我自己的电路板?

    此致  

    帕特里斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrice:

    我不认为有办法可以从我们的 EVM 板推断 XMOS 内的编码。 这是一种  通过 USB + PPC3连接电路板而无需外部 MCU 的便捷方法。

    在实际应用中、您的 MCU 或 SoC 将是允许您与芯片进行交互的接口。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、祝您愉快。

    此致