This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:硬件主模式查询

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1278405/pcm5121-hardware-master-mode-enquiry

器件型号:PCM5121

大家好、

对于硬件主模式、BCLK 和 LRCLK 由 PCM512x 芯片组供电、

PCM512x 如何知道什么 FS 是时钟由 LRCLK ,因为有几个选择.

例如:当 SCK 由24.576MHz 供电时、PCM512x 如何知道 LRCLK 的频率被认为是48kHz (512fs)、96KHz (256fs)或384KHz 64fs)?

PCM512x 在硬件模式下是否仅接受32位音频深度?

谢谢。

此致、

欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ernest、数据表解答了所有这些问题:

    PLL 完全可编程、允许器件成为 I2S 时钟主控器并将 DSP 串行端口驱动为从端口。 PLL 也接受非标准时钟(最高50 MHz)作为源来生成音频相关时钟。  请参阅第8.3.6.6节"音频速率主时钟"中的时钟主模式。

    另外 、查看数据表(第48页)中显示的示例之一。 请参阅表36、这会很有用。 PLL 配置建议,用于了解 PLL 是如何设置的。

    下面我们 举例说明:

    当 PLL 启用时、

    FS =(PLLCLKIN×K×R)/(2048 × P) 。 选择 N 值时、要使 FS×N = PLLCLKIN x K x R / P 在允许的范围内。

    示例:MCLK = 12 MHz 且 FS = 48.0kHz、(N=2048)选择 P = 1、R = 1、K = 8.192、由此得出 J = 8、D = 1920的值被写入表35中的寄存器。

    另请 参阅图63中的 clk 树。 (PCM512x 时钟分配树) 、了解时钟是如何相关和生成的。

    表4. PCM512x 音频数据格式、位深度和时钟速率表示在硬件模式下、它接受 32、24、20、16

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    上述解释要求通过其内部寄存器对 PLL 进行编程。 这将需要 I2C 或 SPI 接口。 但是、在我的应用程序中、我没有  可用的 I2S/SPI 接口。 我的控制器发出的 I2S 信号仅支持从模式。

    因此、我只能在硬件模式下将 PCM5121配置为 I2S 主器件。

    请建议如何 仅通过 PCM5121引脚上的 SCK 和部分上拉/下拉电阻来控制 PCM5121、从而获得所需的采样频率。

    此致 Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    Arash 到周四不在办公室、将回答您的后续问题。

    感谢您的耐心等待、

    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    上述查询是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!  

    请注意、在硬接线模式中、一旦外部 SCK 被提供、内部 PLL 就被禁用。

    然而、如果 BCK 和 LRCK 启动正确(意味着您提供它们)、而 SCK 在16个连续 LRCK 周期内保持接地电平、则内部 PLL 启动、并从 BCK 基准自动生成内部 SCK。  因此、在硬接线模式下、您需要提供 CLK、内部 PLL 会生成 SCK。

    如果您要将 BCK 和 LRCLK 生成为主模式、 则必须切换到软件模式、以便 PLL 可以根据上述说明启动并生成所需的 CLK。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢您的澄清。

    此致

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。

    此致、

    阿拉什