This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864EVM:只有通用 i2c 主器件 EVM 应用在 PurePath 控制台中可用

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1864EVM, PUREPATHCONSOLE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1280914/pcm1864evm-only-generic-i2c-master-evm-app-is-available-in-purepath-console

器件型号:PCM1864EVM
主题中讨论的其他器件: PUREPATHCONSOLE

您好!

非常提前感谢。 我已安装 PurePath 控制台、以便可以检查 PCM1864EVM ADC 板、但唯一可用的应用是 i2c 通用主器件。 我不知道输入的命令和地址。 我接下来应该怎么做?

此致、

CCPoon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    登录 ti.com/mysecuresoftware 并点击访问 PUREPATHCONSOLE 软件后、下一个弹出窗口有3个 PPC 版本可供选择、并且 PurePath 控制台2支持 PCM1864EVM。

    您意外安装了 PPC3、您所引用的 I2C 主器件 与此器件不兼容。

    此致、