This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:外部扬声器诊断

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505, TPA2011D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1281289/tas2505-q1-external-speaker-diagnosis

器件型号:TAS2505-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS2505TPA2011D1

大家好、

关于 TAS2505芯片的外部扬 声器诊断、连接扬声器时 ADC 的电压约为1.2V。


SPKP/SPKM 是否也存在接地阻抗?
阻抗值是多少?
我没有在数据表中找到它。

此致、

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    外部诊断电路应在 TAS2505的 D 类输出禁用时使用。 在此模式下、输出通常为2k Ω、与关断模式下的 TPA2011D1输出阻抗类似。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师