This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:并行多个 TAS5828

Guru**** 2693255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1282216/tas5828m-multi-tas5828-in-parallel

器件型号:TAS5828M
主题中讨论的其他器件:TAS5805

大家好、团队成员:

客户想知道我们是否 并行使用 TAS5828+TAS5805。   这些连接方法之间是否有差异?

1.将相同的 SDIN 赋予5805和5828

2. SDIN 为5805。 将 SDOUT 后5805指定为5828。

哪一种方法更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dillen:

    使用 POST SDOUT 将针对该输出使用在 TAS5805上完成的任何 DSP 处理、并假定您使用的是2.1进程流。 我认为使用相同的 SDIN 会更好、因为 TAS5828具有更强大的 DSP 处理功能、使您能够 在每个器件上独立配置 DSP 和不同的处理功能、而不是将已有的处理功能输入 TAS5828中。


    此致、
    路易斯