主题中讨论的其他器件:TLV320DAC3203
伊凡、您好!
根据 TLV320DAC3203的设置、我现在使用更高的 MCLK 进行测试。
我阅读了参考指南(slau434a)中快速启动设置:
"用于开发此配置的系统具有12.288MHz 的 MCLK 输入、器件配置为 I2S 接口的从器件、采样频率为48kHz。 因此、器件只需将 MCLK 除以256即可获得所需的采样频率、因此无需为 PLL 上电和配置 PLL。 请注意、始终建议将 DOSR 设置为128以获得最佳音频质量"
实际上、这个 MCLK 频率没有使用 PLL。
由于我无法在 EVAL 套件中找到如何更改 MCLK 的频率、因此决定尝试使用11.296MHz 的标准频率
通过将此 MCLK 除以256、我们得到44.1kHz 的采样频率。 此时应该也不需要 PLL。
但是、EVM 为 PLL 供电。(数字麦克风环回脚本)
如果我停用 PLL、则麦克风不会进入任何时钟。
有什么原因吗? 为了避免使用 PLL (并节省能耗)、我应该在脚本中更改什么?
来自德国的最棒的问候!
古斯塔沃