This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC34:模拟输入

Guru**** 2526230 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1281941/tlv320aic34-analogue-input

器件型号:TLV320AIC34

您好!

 TLV320AIC34芯片是否需要在    LINE1LP_A 和 LINE1LM_A 等麦克风模拟输入上提供外部半轨偏置  、以确保对称 信号介于-0.3V 和3.3V 之间?

我要求的原因是、例如、LINE1LP_A 的最小电压为-0.3V w.r.t Vss、然后 在数据表的稍后部分建议 差分信号激励 为1.414Vrms、这将产生低于-0.3V 的单端信号。 但我在数据表中没有看到此芯片具有模拟输入偏置(供电麦克风除外)的其他示例、也没有看到我所发现的任何其他示例。

此致

亨利·弗兰克兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以。 如果您使用的麦克风需要像 ECM 这样的偏置、则需要 MICBIAS。

    您可以在 EVM 原理图中看到一个示例。

    TLV320AIC34EVM (TI.com)

    此致。