This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:多个 PCM29xx 器件应用

Guru**** 2767875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120, PCM2912A, TLV320AIC3254, PCM3168A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1279585/pcm2912a-multiple-pcm29xx-device-application

器件型号:PCM2912A
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3120、、 TLV320AIC3254PCM3168A

我们正在评估以下配置是否可行、源的模拟音频映射到 PCM29xx、然后从该位置连接到 USB 集线器、USB 集线器上行端口映射到 A USB_C 连接器。 iPad 或平板电脑将连接到 USB_C 端口、我们想知道是否可以从 iPAD/Android 平板电脑上运行的应用并行访问输入端的每个音频输入和输出通道。 我们想知道是否可以并行访问每个输入通道(5个)和输出通道(4个)。 我们计划通过在 iPad/平板电脑上运行的应用程序进行混合。

 请回顾并告诉我们您的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Davis:

    我认为这不起作用。 我们不再支持更改器件描述符、因此您无法进行单独控制。 我建议使用处理器来代替 USB 集线器、将音频数据从 USB 更改为 TDM (I2S)总线。 然后、您可以使用我们众多不同的音频 DAC 输出所有通道、同时保持对每个通道的独立控制。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、我们的计划是将所有音频流路由到平板电脑、以便通过 USB 接口进行音频处理/混合。 因此、对于此应用、您能否 建议哪一个是该实现的最佳解决方案。

    谢谢!

    此致、

    戴维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Davis:

    我会联系处理器团队(如 MSP430)以获取他们的专业知识。 我只是音频方面的专家。 但我知道、如果您使用 MSP430等处理器与 USB 连接、并将其转换为 TDM 流、则可以使用编解码器来实现您想要的效果。 我会推荐 TLV320AIC3120 (它也比 PCM2912A 便宜得多)。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!  

    下面简要介绍了我们认为对主机器件具有的混合要求、但借助上述输入、我认为在本地自行混合会更好。 您能否针对该要求推荐 TI 的最佳解决方案?

    谢谢!

    此致、
    戴维斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Davis:

    我们不具有任何独立的音频 DSP、因此、如果您要使用我们提供的某些器件、则需要一个带 miniDSP 的编解码器: https://www.ti.com/audio-ic/converters/codec/products.html#92=6&2192=MiniDSP&

    TLV320AIC3254将是一个很好的开始。  

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!  

    TLV320AIC3254 只有两个音频输入、因为我们有五个音频输入、计划使用 PCM3168A、以便所有通道都将具有一个独立的 ADC 和 DAC。 所以规划是使用 CODEC+音频处理器/DSP。 因此、根据我们的处理要求、这将是支持 USB 和显示接口的 DSP 的最佳选择。

    谢谢!

    此致、
    戴维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Davis:

    明白了。 TI 没有任何独立的音频 DSP。 我会根据您的新设计要求、与处理器团队一起创建一个新 TT、以便获得更好的帮助。 如果您有任何其他音频问题、可以联系我。

    谢谢!
    J·麦克弗森