This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3120:我在直流耦合输入和 quot 中具有非常高的直流失调电压;

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1272336/tlv320adc3120-i-have-a-very-high-dc-offset-in-dc-coupled-input

器件型号:TLV320ADC3120

您好!

我们喜欢测量直流信号并在直流耦合输入(CH1_CFG0寄存器)中使用 TLV320ADC3120。 信号线中没有电容器。

我们在测量范围内具有10%的直流失调电压。

配置:

-具有差分放大器级的线路输入。

- LJ (TX_Offset = 0);

- 2通道、2.82Vpp 输入共模

- AVDD 3.3V

-无通道增益

希望你能帮我。

谢谢、Anastasios

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否详细说明一下测量范围中10%偏移的含义。

    您是否也在此运算放大器的反相和非反相引脚上馈送2.82V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Sanjay,

    我们在输出端具有来自2V_RMS 满量程输入的10%的直流偏移。 而无需输入信号。 输入是短路还是开路都没有影响。

    我们将为反相和非反相馈送1.41V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对数字高通滤波器的设置是什么?

    另外、您能告诉我您的输入时序吗?

    我还建议在您的 PC 上安装 Pure Path 控制台3软件。 有 I2C 的自定义配置可用于设置芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们喜欢测量直流信号、但我们不使用耳机滤波器。  

    使用 Pure Path 控制台3软件是一个好主意。 这是我的下一步以证明寄存器配置。

    只要我有新的见解、我就会立即回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    如果可能、您还能向我发送您不大可能制造的输入电路的原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经解决了这个问题。 我们在直流模式中使用了"DC 偏移校正寄存器"。 在我们的例子中、CPU 在启动序列后在这个"直流偏移校正寄存器"中写入了一个0.1因子。