Other Parts Discussed in Thread: TAS5806MD
TAS5806MD 放大器遇到了一个异常问题。 我们的 PCB 上有两个放大器 IC。 一个设置为2.0 BTL、另一个设置为1.0 PBTL。 两个放大器似乎都正确地从 PurePath 创建的.cfg 文件中进行了初始化。 但在某些情况下、6kHz 存在一个未在滤波器中编程的深度陷波(实际上、我们不在放大器中使用任何音频处理、因此响应应该是完全平坦的)。 并非所有放大器 PCBA 始终都存在此问题、某些放大器 PCB 也比其他放大器 PCB 更存在此问题。 为了确认我们要发送到放大器的音频不是问题、我们将 DAC 与其中一个放大器 IC 并联、放大器输出在6kHz 时具有深度陷波、但 DAC 输出是平坦的。 一些放大器 IC 几乎每次都会重现6kHz 陷波。 其他示例仅在反复重启电源后偶尔出现。
我们曾尝试在 TAS5806MD EVM 上重现此情况、但未能做到。 然后、我们使用了逻辑分析仪来捕获 PurePath 和 EVM 之间的 I2C 流量、而数据与 PurePath 为同一项目文件创建的.cfg 文件中的内容并不一致。 除了.cfg 文件中的命令之外、似乎还有许多其他的放大器命令(我们忽略了到其他器件的 I2C 流量、我们认为这些器件是 EVM 上的其他外设 IC)。 这使我们想知道在.cfg 文件中是否遗漏了某个东西、这些文件需要使放大器像在 EVM 上一样正常工作。
其他人是否在6kHz 看到了这种深度陷波? 我们在放大器初始化期间正在做(或不做)的某些事情是否会导致这个问题? 这是该放大器 IC 的已知问题吗?
谢谢!
-丹