This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3060:需要推荐的外部静音电路

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1277913/pcm3060-recommended-external-mute-circuits-are-required

器件型号:PCM3060

大家好、

我的客户正在其原电路板上设计 PCM3060。 我们是否具有推荐的外部静音电路?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我需要外部静音电路提供的功能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    谢谢你的答复。 PCM3060的数据表中陈述了外部静音电路的要求。 您是否具有推荐的外部静音电路?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,山本三

    Sanjay 明天将返回办公室、届时将能够解决您的问题。

    感谢您的耐心等待、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的答复。 我期待着桑贾伊的回来。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ZEROL 和 ZEROR 控制信号指示何时存在零音频数据。 这可直接用于向 SOC 或微控制器指示不存在音频。 它还可用作控制继电器以断开扬声器与功率放大器连接的示例。

    因此、连接到输出的特定电路由预期结果决定。 如果我们知道客户喜欢对这些输出做什么、我们可以建议使用接口电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    感谢您的答复。 尽管在电路上实施了外部静音电路、但我的客户在启用复位时面临不必要的噼啪噪声。 您是否了解引起这种杂音的原因以及消除它的想法? 我建议他使用内部静音功能(软静音控制)、但他似乎没有在 PCM3060中更改软件。

     e2e.ti.com/.../PCM3060_5F00_circuit.pdfe2e.ti.com/.../PCM3060_5F00_IssueVer1.pptx

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto-San:

    PowerPoint 似乎有问题。 您可以重新连接为 pdf 吗?

    另外、在何处测量噼啪噪声? 该静音电路中有很多功能、因此确定首先观察到的杂音对于调试很重要。

    谢谢。
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    对不起,这是 pptx。

    e2e.ti.com/.../3426.PCM3060_5F00_IssueVer1.pptx

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto-San:

    预计 AOUT (L/R)和 DOUT 中会出现这种行为、这也是关于如何配置 ADPSV/DAPSV 寄存器和外部复位的功能。

    在 d/s 的第30页和第31页进行了说明。 这可能有助于客户解决问题。

    此致、

    D·戴维恩