This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255 - PVDD 引脚的去耦电容器

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1282645/tpa3255-decoupling-capacitor-for-tpa3255---pvdd-pins

器件型号:TPA3255

团队、您好!

在 TPA3255数据表中、建议为每个 PVDD 引脚使用1uF 去耦电容器。

由于散热器下的高度限制、我们可以使用两个0.47uF 100V 0603 X7R 电容器、而不是一个1206 1uF 100V 0603 X7R 电容器。

如果是、哪些因素会影响去耦电容器的性能、请针对上述查询分享宝贵反馈。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavan:


    只要系统能够 承受 PWM 开关的电压过冲、放大器在高功率输出期间产生的热量以及高功率输出产生的纹波电流、 这只是我们的建议、因为我们在进行器件验证时会用到它、但如果它适用于您的系统条件、您可以更改它、但建议在 EVM 或您的系统上进行验证。

    此致、
    路易斯