This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 语音识别、音频转换

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1282348/speech-recognition-audio-translation

您好!

我们正在与 LIVE Audio Translation and Sensory Inc.合作开展一个项目。您的公司是芯片组的合作伙伴。 请告诉我一款具有最新评估板的合适器件、用于评估语音识别和音频转换。

谢谢。
萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elvis:

    我们的一些 ADC 和即将推出的编解码器中都有语音活动检测功能。 这是您感兴趣的吗?

    谢谢!
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应、我对检测感兴趣、并希望将整个 I2S 对话转换为  持续进行现场对话的认可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elvis:

    我们不提供任何语音转换算法支持。 我们可以帮助支持硬件(ADC、编解码器)、但算法必须生活在其他地方、如 SoC 上。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jeff。