请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA2025D1 在设计中、我们使用 TPA2025D1来驱动功率约为1.5W 的8 Ω 扬声器。 我需要修改设计、以便 PA 输出具有一个电子开关来在两个扬声器之间切换
1.原创8欧姆扬声器,功率1.5W
2.较小的扬声器(在手机术语中称为接收器) 20mW 时为28至32欧姆(我们将降低编解码器的输出以实现20mW 的扬声器输出)
我用 PA 驱动8欧姆扬声器没有问题、但我不确定在低功率下驱动28至32欧姆扬声器是否有问题。 哪些参数会降低? 效率? THD? PA 是否会变得不稳定? 数据表未提及高于8欧姆的负载。 谢谢。