This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2906C:调节 S/PDIF 输出以控制音量

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1281968/pcm2906c-adjusting-s-pdif-output-to-control-volume

器件型号:PCM2906C

大家好、

如何调节 DOUT 的输出以控制音量? 操作系统为 Windows。

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    模拟输入没有音量控制、如下图所示。

    FU 仅 位于模拟输出端。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我的问题是关于 S/PDIF 的 输出 。 看起来它与模拟输出来自相同的输入源。 是否有办法控制音量?

    谢谢!

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    音量控制可能与 DAC 中可通过系统音量控制进行控制的数字音量相关、这都是 USB 协议的一部分。

    尝试不同的方法、但我怀疑 DOUT 是可控的。

    此致。