This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2900C:主机模型

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2900, PCM2900C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1280357/pcm2900c-host-model

器件型号:PCM2900C
主题中讨论的其他器件:PCM2900

迪亚尔斯、

主机中添加了一个 PCM2900板。 耳机在插入耳机之前显示为已连接、因此客户想知道 PCM2900C 如何检查是否已插入耳机?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    PCM2900没有耳机检测功能、因此我对您看到的内容感到困惑。 您能否就您的问题提供更多详细信息?

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    当主机通过 USB 集线器芯片连接到 PCM2900和其他设备时、连接到摄像头的 PCM2900将断开、连接到非摄像头的设备将正常运行。请参阅帮助检查此问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    首先、请注意、不推荐在新设计中使用 PCM2900。 此外、您是否还尝试绕过 USB 集线器来隔离集线器或器件之间的问题?

    谢谢!
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jeff McPherson:

    我会尝试您的建议、BTW、您能不能推荐新器件来替代 PACM2900C?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCM2900C 是要使用的正确器件。 不推荐在新设计中使用 PCM2900。