This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:(随机)无声音问题;需要有关驱动程序代码更改的说明

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1281558/tas2505-random-no-sound-issue-need-explanation-on-driver-code-changes

器件型号:TAS2505

大家好、

我的客户遇到 TAS2505间歇性无声音问题;他们怀疑驱动程序代码有问题。

我已经建议他们查看 驱动程序的最新更新之一。 对所做的更改是否有更详细的解释(逐项更改或逐行注释)?

这肯定有助于识别问题。

谢谢。

明瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附件是无声音事件(tas2505_reg_all_fault.log)和正常运行(tas2505_reg_all_ok.log)期间的客户日志。

    两个寄存器转储看起来是一样的,你可以仔细检查它的 BeyondCompare, etc.e2e.ti.com/.../tas2505_5F00_reg_5F00_all.7z

    对这里的值有什么想法吗?

    谢谢。

    明瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingrui:

    您能告诉我最新的驱动程序是否可以解决他们的问题吗?

    此提交旨在更正上电顺序、 我们应先为 DAC 上电、然后为 SPK 上电。

    您可以参阅此说明 https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio-internal/f/audio---internal-forum/1166194/tas2505-q1-tas2505-q1-tas2505-software-timing?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=Xiaoxiang%252525252520tas2505#、

    谢谢

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    更改上电序列顺序有助于解决这些问题。 它们最初是在执行 SPK-DAC 顺序、现在切换到 DAC-SPK 顺序是有效的。

    现在他们想知道此问题的根本原因、即为什么先为 SPK 上电可能 导致随机无声音问题。 只有在获得详细说明后、最终客户的代码才会切换到新的上电顺序。

    他们还会因应用手册中所述顺序的差异而感到困惑。

    在最新的应用手册(SLAU762B、于2023年7月修订)的 CHAP 3.4.12 (DAC 设置)中、显示先加电 SPK、然后加电 DAC。

    但在示例第5.1节中、它会说先加电 DAC、然后再加电 DAC。

    是否只是错字? 或者我在这里的解释/解释是错误的?

    谢谢。

    明瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingrui:

    2022年10月进行了修改、修复了序列问题。 请参阅最新的参考指南。

    谢谢

    凯文