This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4193:硬静音与软静音之间的区别

Guru**** 2812295 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4192, SRC4193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1281450/src4193-difference-between-hard-mute-and-soft-mute

器件型号:SRC4193
主题中讨论的其他器件:SRC4192

您好!

您能否告诉我使用引脚14实现硬静音与通过 SPI 端口实现软静音之间有何区别以及需要的任何时间限制?
另外,SRC4192和 SRC4193的硬静音功能是否相同?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kato:

    软静音功能可将输出信号电平缓慢衰减为全零加上±1LSB 抖动。 这可为音频输出端口提供无伪影静音。

    通过强制将 MUTE 输入(引脚14)置为高电平 或使用 src4193的控制寄存器1中的 MUTE 位访问 SRC419x 器件的软静音功能。 因此、任一种方法都会执行相同的结果、一种是硬件控制、另一种是软件-但运行方式相同。

    这两种器件的静音功能(引脚14)是相同的。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash-san:

    感谢您的提示回复。

    我只是想知道以防万一、但您能告诉我与衰减阶跃相关的(1/fs *"X")/-0.5 dB [sec/db]中的"X"值吗?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    我在数据表中没有明确看到这个 X ,但通常这个因子是1 ,即 每个采样时间-0.5dB。  

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash-san:

    感谢您的信息。

    我了解。

    此致、
    加藤