This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:当设置为菊花链时、数据输入设置和保持

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1281418/tlv320adc6140-data-input-setup-and-hold-when-set-to-daisy-chain

器件型号:TLV320ADC6140

您好!

您能否介绍一下数据输入设置以及设置为菊花链时的保持情况?

此致、
浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    本应用手册: 多个具有共享 TDM 和 I2C 总线的 TLV320ADCx140器件(修订版 B) 可帮助进行设置、无论是使用我们的 EVM 还是进行寄存器配置。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daveon Douglas 您好、

    我已经阅读了建议的材料。

    如本文档第4页的"注意"所述、当 BCLK 超过18.5MHz 时、是否需要为菊花链采取类似的措施?
    还有、有可能吗?

    此致、
    浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:  

    正确、共享的 TDM 和菊花链 TDM 都共用 TDM 总线、因此确定 BCLK 频率的注释和公式是相同的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daveon Douglas 您好、

    感谢您的支持!

    此致
    浩二