This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770:音频论坛

Guru**** 2575705 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1281927/tas2770-audio-forum

器件型号:TAS2770

您好!

TAS2770文档声明可将其配置为在 发生过热情况时在1.5秒后重试。  "...可以将它们配置为在
规定时间。 此行为可以在 8.4.8中的 OTE_RETRY 和 OCE_RETRY 寄存器位中进行配置"。   

这些设置未在规格中发布、但是、另一个帖子声称它们 分别位于 MISC_CFG 寄存器(0x07)的位4和位5中。

使用这些设置、我无法让器件重试。  是否有其他配置或过程可使其正常工作?

谢谢。

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark、我通常建议您使用 PPC3 GUI 来设置器件配置。 对于我们的器件、一些较模糊的器件特性并未完全记录在数据表中、这种情况并不少见。 假设用户能够处理 GUI 中的所有这些功能、并为该系统生成 I2C 配置。

    内容。

    过热重试(OTE_RETRY)是 Book 0页0上寄存器0x07的位4

    过流重试(OCE_RETRY)是 Book 0页0上寄存器0x07的位5

    设置为0x01可重试、设置为0可重试。

    下面是启用/禁用这些功能的 I2C 序列示例。 如果您不熟悉这种格式、

    [读取(r)/写入(w)][器件地址][寄存器地址][数据]

    W 82 00 00 #转到当前书籍中的第0页
    W 82 7f 00 #转到预订0
    W 82 00 00 #转至第0页
    W 82 07 16 #OTE_RETRY 1.5秒后
    #----------------
    W 82 00 00 00
    W 82 7f 00
    W 82 00 00 00
    W 82 07 06 #请勿 OTE_RETRY
    #----------------
    W 82 00 00 00
    W 82 7f 00
    W 82 00 00 00
    W 82 07 26 #OCE_RETRY 1.5秒后
    #----------------
    W 82 00 00 00
    W 82 7f 00
    W 82 00 00 00
    W 82 07 06 #请勿 OCE_RETRY
    #----------------
    W 82 00 00 00
    W 82 7f 00
    W 82 00 00 00
    W 82 07 36 #OTE_RETRY 和 OCE_RETRY 1.5秒后

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    谢谢、但这没有帮助。  

    我像在第4个示例中一样、将 MISC_CFG 字节设置为0x36。  我将使用其他设置配置字节对其进行设置。  最后、我要将 PWR_CTL 设置为0。   

    我运行音频放大器并输出声音。

    我在放大器芯片顶部焊接铁。  音频最终会停止、并且不会自动重启。

    我看到一次锁存中断。

    我通过软件复位来重新启动音频设置、然后返回音频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否尝试将输出短接在一起、看看是否在过流事件后出现问题?