This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5719EVM:TAS5719音频编解码器

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5719

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1281572/tas5719evm-tas5719-audio-codec

器件型号:TAS5719EVM
主题中讨论的其他器件:TAS5719

1."我们正在尝试使用 Jetson AGX Xavier 开发套件来配置 TAS5719音频编解码器的内部 PLL 时钟。"

2."如何配置 NVIDIA APE (音频处理引擎)来识别编解码器在设备树中使用自己的 PLL?"

3."如何配置 TAS5719编解码器的内部 PLL 时钟?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您没有为您在器件中输入的 I2S 时钟配置内部 PLL、这是唯一的 CLK 控制。 与时钟相关的错误处理取决于 TAS5719的内部 PLL、因此您不应将其驱动至外部。 PLL 控制由器件处理。

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢

    您能否提供有关如何在 NVIDIA Jetson APE (音频处理引擎)环境中为 TAS5719配置 I2S 时钟设置的指导?

    音频编解码器 TAS5719是否有任何特定的器件树配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、K:

    我们的数据表概述了可根据需要进行配置的 CLK 控制寄存器和串行数据接口寄存器。 如何配置 DSP 以传输 I2S 是需要查看 DSP 文档或联系您的供应商、但我们无法就此提供指导。

    2.可以参考这个 https://www.ti.com/tool/TAS571XSW-LINUX

    此致、
    路易斯