This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4190-Q1:VDD 时的静态电流:3.6V、fsin=Fsout=48kHz、85℃

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1282819/src4190-q1-quiescent-current-at-vdd-3-6v-fsin-fsout-48khz-ta-85

器件型号:SRC4190-Q1

专家、您好!


您能否在以下条件下测量静态电流?

  • VDD:3.6V
  • fsin=Fsout=48kHz
  • TA = 85℃

遗憾的是、该器件没有 EVM、因此我们无法自行测量此参数...

谢谢、此致、
 仓口和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki-San、

    由于该器件非常成熟、因此很难找到用于该器件的 EVM。  即使您使用 EVM、仍然只测量一个器件、您无法注释最大值、最小值 或范围。 您不知道该值将如何随 来自不同角的不同样本而变化。  

    您是否曾尝试在 Galileo 中查找此数据? 当然、如果器件是旧器件、您可能也找不到这些信息。  

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    我知道仅有一个测量数据显示了器件的性能、但这对任何最小值/典型值/最大值并无意义。
    但他们希望将测量结果作为设计参考信息来了解。

    对于 Galileo 来说、一般现场侧没有访问权限、我也没有权限。
    您能否在 Galileo 中代替我确认数据或为我提供访问权限?

    此致、
    仓口和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    我无法授予您访问权限、我自己也无法在系统中查看它。 让我看看我是否可以询问可能能够打开文件的其他人。

    我将通过电子邮件向您发送信息,并关闭该主题。