This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:关于电源电压

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633, TLV320DAC3203, TPS62840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1282814/tlv320dac3203-about-supply-voltages

器件型号:TLV320DAC3203
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2633、、 TPS62840

大家好,

我需要检查我是否正确理解该主题(https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/752176/tlv320dac3203-supply-voltage-for-ldoin/2779317#2779317)

My System 与 MSP430FR2633配合使用。 要启动 MCU、我至少需要1.99V、更好的2V。
对于 TLV320DAC3203上的 AVDD 和 DVDD、此值可能过高。
因此、我需要一个额外的 LDO 来生成 DVDD 接受的(最大值) 1.95V 电压、最终生成 AVDD。

接下来、我有两个选项:

选项1:   通过 LDO 内部生成的 AVDD 启用时、我可以 在 LDOIN 以及 IOVDD 中使用2V 的电压。 (这是由  TPS62840 降压转换器生成的系统 VDD。)
DVDD 从外部 LDO 获取1.8V 电压。

选项 2 :AVDD、 LDOIN 和 IOVDD 从系统获得2V,DVDD 从外部 LDO 获得1.8V;内部 LDO 将被禁用。

但是、我仍然不完全了解  参考指南的2.9电源部分:

"注:上电时、AVdd 弱连接到 DVdd。 必须在应用 AVdd 时通过写入 PG 1、寄存器1、D (3)= 1来关闭此粗略 AVdd 的生成、可以来自内部 LDO 或通过外部 LDO。"

问题:当 MCU 通过 I2C 将配置数据发送到音频芯片时、会发生这种情况。 但在方案2中、AVDD 在此之前会得到功率。 这是一个问题吗?

此外、还可通过单个电压轨(1.8V)提供2.9.1.1电源。

"如果使用单个1.8V 电压轨 ...

连接到 DVdd 引脚的1.8V 电压轨也可以连接到 AVdd 引脚。

为实现指定的性能、 外部低输入电压1.6V LDO 必须连接在1.8V 电压轨和 AVdd 输入之间。

在运行期间、 AVDD LDO 通过控制寄存器页1/寄存器2、D (0)=0停用。 在这种情况下、LDOin 引脚应连接到 DVdd。"


我对这一点有点困惑。 您能向我解释一下吗? 我已经融合了几个 TLV320DAC3203试图解决这个问题;)


来自德国的最棒的问候!

古斯塔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gustavo、

    您应该使用选项1。 对于选项2、AVDD 将略高于1.95V 的最大规格。

    关于 2.9.1.1、这意味着为了获得最佳性能、应将 DVDD 与 AVDD 隔离。 在本例中、它们都由同一条线路供电、因此建议在连接到 AVDD 之前使用连接到 DVDD 的1.8V LDO、因此 AVDD 纹波不会影响 DVDD 和 LDOin。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢伊万的确认!

    顺便说一下、在您的答案后、 2.9.1.1中是一个拼写错误。 因此应使用"1.6V LDO"。

    此致、再次感谢、

    古斯塔沃