This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:TPA3116D2

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2, TINA-TI, DAC5311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1280693/tpa3116d2-tpa3116d2

器件型号:TPA3116D2
主题中讨论的其他器件: TINA-TIDAC5311

 错误:由于 库 D:lSLOM299TPA3116D2LIE 不可用、无法完成仿真。

如何解决该问题?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

      抱歉、似乎此模型很久以前、不再适合当前的 PSpice 版本。 我们可以在量产页面上使用 TINA 模型吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指 tpa3116D2 TINA-TI Spice 模式吗? 我以前试过这个模型,它不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

     关于两个参考设计、请使用 TINA 软件直接进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我解决了这个问题。

    我想知道 tap3116d2如何连接到 adc5311?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

     在仿真中、使用 DAC5311替换 VG1应该没有问题。 将 DAC5311的输出连接到 TRCT1的输入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我成功地连接了 tpa3116d2到 adc5311。

     我想产生一个电流源-功率为40W、较高频率为650khz、较低频率为150khz、电压需要5V。 电流如图所示。

    我想知道我应该输入什么类型的电流以及我应该如何输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

     将电流发生器用作电流源、它可以提供不同的源电阻并并联源。

     如需使用更复杂的器件、可尝试从  DesignSoft 支持页面寻求帮助:  http://www.tina.com/technical-support/