This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M-Q1:负载诊断

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1282252/tas5760m-q1-load-diagnostic

器件型号:TAS5760M-Q1

您好、TI 团队、

我们要求在汽车应用中使用 D 类音频放大器。

  • 它应该驱动2个5W、8 Ω 扬声器。
  • 音频类型立体声。
  • 此外、它还应支持进行负载诊断、

TAS5760MTDAPQ1符合上述前2项要求;但不支持负载诊断。 您能建议一个合适的经济高效的合适解决方案吗?

此致、

维提亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vidhya

      我们可以考虑使用 TAS6422、或使用两个 TAS5431。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    TAS5431无法在我们的应用中使用、因为它是具有模拟输入的单声道 D 类放大器。

    在 TAS6422数据表中、没有提供 与驱动8 Ω 扬声器相关的信息(设计注意事项)。 您能为我们提供相关指导吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vidhya

      TAS6422E 可以正常驱动8 Ω 负载、无需担心。