请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1282252/tas5760m-q1-load-diagnostic
器件型号:TAS5760M-Q1您好、TI 团队、
我们要求在汽车应用中使用 D 类音频放大器。
- 它应该驱动2个5W、8 Ω 扬声器。
- 音频类型立体声。
- 此外、它还应支持进行负载诊断、
TAS5760MTDAPQ1符合上述前2项要求;但不支持负载诊断。 您能建议一个合适的经济高效的合适解决方案吗?

此致、
维提亚