This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5634EVM:在 PBTL 架构中、无法满足500W THD 1%的要求

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1282586/tas5634evm-in-pbtl-architecture-it-cannot-meet-500w-thd-1

器件型号:TAS5634EVM

大家好、

客户测试 EVM 需要500W THD 1%,仅测试为 PBTL 架构中的430W,,是否可以测试 EVM?  

输入电压=60V

RL = 3 Ω

音频输入=光学输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!

      很抱歉、似乎我们手头没有此电路板。 从数据表的说明来看、似乎确实很难达到这个目标。  

      可以尝试使用额外的冷却方法。 在低温下、结果会更好。 仍然无法保证。