This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PUREPATHCONSOLE:如何使用 TAS5825MEVM 设置 PurePath 控制器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1282135/purepathconsole-how-to-setup-for-purepath-consle-with-tas5825mevm

器件型号:PUREPATHCONSOLE
主题中讨论的其他器件:TAS5825MEVM

大家好、TI 团队。

我们希望 通过将 PurePath 控制台 与 TAS5825MEVM 配合使用来播放扬声器的声音。

某些 PC 可以做到这一点,但其他 PC 无法做到。

您能否告诉我无法使用的 PC 的原因和对策。

下图是无法操作的 PC 屏幕。

Br、

塔卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taka、您好!

    对于这些帐户、他们可以访问这些应用程序、但无法访问?

    一些值得尝试的地方

    -重新启动程序并尝试登录几次

    -重新启动 PC

    -如果在工作 PC 上完成此操作,请尝试在家庭网络上安装 PPC 应用程序。 有时、公司 VPN/IT 设置可能会导致问题。

    -重新安装 PPC3

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luis

    感谢您的答复。

    我会尝试它。

    此致、

    塔卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taka、您好!

    如果您仍有此问题、请告诉我们。

    此致、
    路易斯