This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:TPA3251在2 Ω 负载上

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251, TPA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1278032/tpa3251-tpa3251-on-2-ohm-load

器件型号:TPA3251
主题中讨论的其他器件: TPA3221

您好!

在音频放大器中、我们希望在 BTL 配置中使用 TPA3251、以便在两个2 Ω 负载上提供2x120W 的功率。 我们在数据表上阅读后发现、采用特定电阻值(引脚7 OC_ADJ 上为22k)时、输出电流限制为16.3A。 因此、我们期望每个通道具有大约8.1A 的限制电流。

在此类配置中是否存在可靠性问题的风险?  

如果是,请推荐一个更合适的 P.N.?

感谢您的支持

此致

J·乌比亚里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonata、

    该电流限制是每个通道的、因此每通道8.1A 的驱动应该没有问题、但是如果您不希望器件输出超过8.1A 的限制、则需要通过控制输入来进行管理。

    其他器件尽可能满足您的输出功率目标。 我相信 TPA3221能够用于2欧姆的负载。

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    非常感谢您的反馈。

    我的问题是数据表未显示 BTL 配置中的2 Ω 负载(对于 BTL 配置、上述最小负载为3 Ω)。

    您是否认为采用 BTL 配置的2欧姆负载也有风险、并且采取了上一帖子的预防措施(电流限制和输入振幅管理)?

    非常感谢您的观看

    此致

    约纳塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonata、

    最小负载阻抗规格的主要关注点是确保您在低于器件电流限值的情况下运行、在如此低阻抗负载下、您可能会达到这些电流和热限值、因此我们不会描述 BTL 为2欧姆时的这些电流和热限值。 但是,如果您降低 PVDD 并管理输入,以便确保不超过 OCE 限制,则不会出现相同的风险。 还应确保 查看2欧姆负载的 LC 滤波器计算。


    此致、
    路易斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    非常感谢您的支持。

    此致

    约纳塔