This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4193:LGRP 功能

Guru**** 2911430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1283058/src4193-lgrp-function

器件型号:SRC4193

您好!

您能否告诉我、当 LGRP 设置为"1"(低组延迟)时是否有任何缺点?
例如、SNR、失真、声音质量等。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kato:

    根据定义、滤波器的群延迟 是对相位失真的度量。 群延迟是信号通过被测器件的实际传输时间、是频率的函数 并  导致振幅失真。 以下链接是了解和可视化群延迟对信号的影响及其改变方式的良好参考。

    https://circuitcellar.com/research-design-hub/group-delay-basics-more-filter-fun/

    话虽如此、音频范围 器件的数据表通常    没有不同的  THD、DR 和...值。 基于所选的群延迟。

    此致、

    阿拉什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash-san:

    感谢您的提示回复。

    我了解。

    此致、
    加藤