This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM:在21.5kHz - 24.5kHz @ 15 - 50Vpp 频率下无法生成信号

Guru**** 2813465 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700, DRV2700EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1282283/drv2700evm-trouble-in-generating-signal-at-frequency-of-21-5khz---24-5-khz-15---50vpp

器件型号:DRV2700EVM
主题中讨论的其他器件:DRV2700

大家好、我正在尝试使用 DRV2700来开发压电式驱动器板。 为此、请订购 DRV2700EVM 的开发板。 我需要以21.5kHz - 24.5kHz @ 15 - 50Vpp 的频率驱动泵。 我无法 在特定设置下运行 DRV2700EVM。 有人是否曾尝试以类似的一些设置使用 DRV2700EVM 运行扬声器、发声器或任何其他压电致动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aqeel:

    DRV2700专门用于频率小于20kHz 的音频应用。 增益带宽图显示、当您接近20kHz 时、输出电压会大幅下降。 遗憾的是、您要实现的目标与该器件不相关。 该限制也存在于我们的压电式传动器驱动器中。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据软件设置、它也可以高于20kHz。  

    根据数据表、增益带宽积(GBW)为550kHz。 我需要的是21.5-24.5kHz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    软件设置是 EVM GUI 的结果。 器件本身没有软件设置。

    增益带宽积为550kHz、但参阅图6-9至6-12显示、随着输出信号接近20kHz、输出电压会下降。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeff、谢谢您、使用软件也可以生成-100V 至100V 的电压。 软件/GUI 仅生成0至+ve 电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aqeel:

    您需要将增益设置为40.7dB 以在输出上获得完整的200V 摆幅。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已设置所需的增益、但无法获得负摆幅、具有正摆幅的输出为0至105V。

    有什么我失踪的东西吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aqeel:

    测量设置是什么? 数据表中的图8-6为您提供了应如何设置范围的参考。 正输出引脚将从0摆动到105V。 负输出引脚应在0至-105V 之间摆动。 这是向 IN+发送1.8V 信号时的情况

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是、信号是0到+105 V IN OUT+和 GND 引脚&& 0到-105 V IN OUT-和 GND 引脚、对吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aqeel:

    没错。 这会在 OUT+和 OUT-之间创建200V 范围、

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您还了解到任何可以生成 频率为21.5kHz - 24.5kHz @ 15 - 50Vpp 的信号的芯片/ IC /评估板。

    负载是压电泵、输出电压需要处于该范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您还了解到任何可以生成 频率为21.5kHz - 24.5kHz @ 15 - 50Vpp 的信号的芯片/ IC /评估板。

    负载是压电泵、输出电压需要处于该范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aqeel:

    遗憾的是、我们的压电式产品系列仅限于音频频带应用。 我们目前的器件无法满足该规范。

    谢谢!
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jeff、非常感谢您的回答。

    此外,我还有一个查询,任何硬件配置(意味着改变组件)/电容值等允许我们生成上述信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aqeel:

    不可以、带宽限制是放大器本身及其可提供的电流的一部分、因此外部元件不起作用。

    此致、
    J·麦克弗森