This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:混合音频输入

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1283970/tlv320adc3101-mixing-audio-inputs

器件型号:TLV320ADC3101

大家好!

数据表的第28页和第29页有一条有关混合 ADC 输入的信息、但我没有找到任何关于如何提供此功能的附加信息或特定寄存器。
如今、我有一个配置为差分的器件(IN2L (P)、IN3L (M )和 IN2R (P)、IN3R (M))、我想混合左右输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参考上图。 此处0dB 选项可用于对两个通道求和、使左侧 ADC 输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!