This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3140D2:TPA3140D2输出

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1284051/tpa3140d2-tpa3140d2-output

器件型号:TPA3140D2

大家好、我有一个关于音频输出的问题。

AVCC:14.7v、并应用电流测试音频信号1kHz 600mVpp。

该电路与 EVM 电路相同。

有三个问题:

1./SD:0.2V
2.输出电压:1.4V
3.OUTNL:2.8V

我之所以提出疑问、是因为未检测到输出信号。
/SD 强制应用14.7V、但没有输出。

我不知道为什么 OUTPL 和 OUTNL 之间存在电压差、是否因此而未检测到输出信号?

扬声器使用4欧姆10W。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨帕克

      电压确实不正确。 您应该在每个 OUT 引脚上找到 PWM 输出、或者根本没有电压。 稳定的电压可能意味着存在一些短缺或损坏。 FAULT 引脚状态如何?