This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:使用 SE 4.0模式时电源电压增加

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251, TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1282316/tpa3255-power-supply-increase-when-using-se-4-0-mode

器件型号:TPA3255
主题中讨论的其他器件:TPA3251

您好,

电源电压48V、使用 TPA3255 SE 4.0模式、在每通道4欧姆@ 5W 的负载条件下输入20Hz 至40Hz 正弦信号。 电源电压将从48V 上升到60V 到70V 之间、 当输出功率增加到20W@4Ohm@35Hz 以上时、TPA3255将提供保护。 原理图如下所示、其实际使用的是 TPA3255、而不是 TPA3251。  

此致

凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,凯林

      请通过示波器捕获 PVDD 和输出波形。 它们的48V 电源来自哪里? 它很少看到放大器会对电源造成如此大的影响。 他们是否尝试过外部直流电源? 是否只有低频输出存在此问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    非常感谢您的答复。

     以下是客户的反馈:

    48V 电压来自市场上的电源模块(Ming Wei 和 Jin Seung Yang 都尝试过、输出功率350W 和500W 也尝试过、并且发生了相同的情况)、我之前测试过的波形、但我还没有拍照。 上图显示了与 A 电路48V 总线(A 点)上的音频信号频率相同的纹波。 峰值纹波电压可高达12伏(此时、对地的电源总线峰值电压测量值为58V); 同样的测试条件还将在与 B 电路点 A 的音频信号相同的频率下出现纹波、在点 A 到接地峰值电压约为70V 时测得、B 电路点 B 的测量值为+48V (且纹波小于0.5V)。 电源总线上的电压上升仅发生在低频时(发生在低于100Hz 的频率下、频率越低、电压上升越大、输出功率越大、峰值为35Hz;)。 没有48V 的高功率直流电源、因此未进行任何尝试。

    此致

    凯林