This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:混合 PWM

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5828M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1283893/tas5828m-hybrid-pwm

器件型号:TAS5828M

您好!

我正在尝试使混合 PWM 在 TAS5828M 上工作、但到目前为止一切顺利。 我从 boost fb 断开滤波器、但仍然看不到 tas5828m 的 PWM 输出有任何值变化、是否有设置 I am msissng?


我的设置  



提前感谢您、

黑沙尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hazar,

    您是否在使用 EVM? 您能告诉我连接了什么跳线吗?

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:
    这是定制电路板。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果只有一个 tas5828m、我是否需要上拉至 VDD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hazar,

    您能为您的电路板提供原理图吗? 此外、我们通常具有上拉至 IOVDD 的功能。

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:
    非常感谢、我当时没有上拉、但我的主要问题是写入寄存器。 现在一切都按预期运行。