This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760MD:TAS5760M 数据表封装(DAP 32)显示了两个不同的图! 这是什么?

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1284439/tas5760md-tas5760m-datasheet-footprint-dap-32-shows-two-different-drawings-which-one-is-it

器件型号:TAS5760MD

在 TAS5760MDAPR 音频放大器数据表中、"DAP 32"引脚封装(TSSOP)显示了两个不同且具有不同尺寸的建议占用空间图。  这是非常令人困惑的。  没有明确的指示哪一个是正确使用的。  DAP (R-PDSO-G32)或 DAP0032C。  它们都是 DAP。  在 TI 网站上搜索 DAP 32会找到一个完全没有任何信息的数据表。  看到器件数据表。

有人能解释一下吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    感谢您指出此错误、将进行内部检查、以便为此器件提供最新的占用空间图规格。 我将在获得该信息时再次进行响应。

    此致、
    路易斯