This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101-Q1:MATLAB 的采集波形不平滑

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1283033/tlv320adc3101-q1-acquisition-waveform-with-matlab-is-not-smooth

器件型号:TLV320ADC3101-Q1

您好,

 我们的客户将 TLV320ADC3101-Q1用于其应用、采样率为32Kbps、 从 BCLK 生成了主时钟、

利用 MATLAB 进行绘制的 ADC 输出的捕获数据 不平滑、因为:

此致

凯林

但如果配置为16Kbps 采样率、则捕获的曲线是平滑的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailyn:

    我不完全理解您的问题、您是否想对 ADC3101-Q1的 SDOUT 进行故障排除、因为数字化正弦波不是平滑的曲线?

    如果是、您能否提供什么系统时钟输入配置? 您刚才提到您提供 MCLK 来生成低抖动的 ASI 时钟、如 BCLK 和 FSYNC。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数字化正弦波不是一个平滑的曲线。

    系统时钟从 BCLK 生成主时钟,  如下图所示的寄存器配置:

    使用此公式计算参数:FS=(PLLCLK_IN×K×R)/(NADC×mAdc×AOSR×P)

    BCLK:32000*16*2=1024kHz,

    P=1,R=8,K=10.0,NADC=5,mAdc=8,AOSR=64,μ A

    FS=(1024 x 10 x8)/(5 x 8 x 64 x 1)=32k

     ADC 处理块为  PRB_R8。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiameng:

    只是为了澄清一下、客户看到16kHz 采样时输出平滑、而 32kHz 采样时曲线失真?

    备注:

    • 采样从16kHz 到32kHz 的唯一变化是 PLL 系数吗?
    • 如果可能、您能否提供实际的 SDOUT 波形和 SDOUT+N THD 响应?
    • 如果绕过 miniDSP 双二阶滤波器、您是否看到输出发生了变化?
    •  Vrms 的输入信号电平是多少?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了澄清一下,客户看到16kHz 采样时输出平滑,而 32kHz 采样时曲线失真?--是的。

    备注:

    • 采样从16kHz 到32kHz 的唯一变化是 PLL 系数吗?

          -否,差约16kHz 和32kHz, 如下:

    16kHz 32 kHz
    采样率(Hz) 16000 32000
    BCLK (Hz 512000 1024000
    P 1 1
    R 16 8
    k 10 10
    NADC 10 5
    MADC 4 8
    AOSR 128 64
    PRB_R PRB_R1 PRB_R8
    FS (512 x 10 x16)/(4 x 10 x 128 x 1)=16k (1024 x 10 x8)/(5 x 8 x 64 x 1)=32k
    • 如果可能,您能提供实际的 SDOUT 波形和 SDOUT+N THD 响应吗?--请参阅附件。
    • 如果绕过 miniDSP 双二阶滤波器、您是否看到输出发生了变化?  --您的意思是选择 具有0 双二阶的处理块? 我已经试过,,但没有任何改进。
    •  Vrms 的输入信号电平是多少? -输入信号是600mV vpp , Vrms 是106mV。
    •  e2e.ti.com/.../32000_2D00_adc.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiameng:

    您的寄存器配置和分频器看起来是正确的。 我有两个建议:

    • 您提供了一个通用整数 BCLK 和 WCLK 输入、因此 PLL 不是必需的。 如果您绕过 PLL 和下面突出显示的输入、您在输出中看到了相同的响应吗?

    • 不过、当进行 SDOUT 处理时(我假设 MATLAB)、可能会对 SDOUT 中的实际音频质量产生一些影响。 您是否可以使用不同的分析仪来监控此处的性能?

    此致、