This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805MEVM:TAS5805M EVM 板、XMOS FW 下载指南

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1283147/tas5805mevm-tas5805m-evm-board-guidance-to-download-xmos-fw

器件型号:TAS5805MEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5805M

嗨、大家好:

我意外炸了我的 TAS5805M EVM。 经过仔细研究后、我已经自行更换了板载 XMOS DSP (XEF216-512- TQ128-C20)。

但是、它需要特定的固件才能正常运行。

有人知道如何更新 XMOS 以及在哪里可以找到此固件吗?

(注:需求与此线程相同: 在 XMOS 上加载的代码)

Br、

詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

    C20或 C20A。

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    这是 C20A、非常感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

    给我发送电子邮件至 luisvf@ti.com 、我可以提供刷写 XMOS 的说明。

    此致、

    路易斯