This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865:DGPA 设置

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1279622/pcm1865-dgpa-setting

器件型号:PCM1865

您好、专家。

您能告诉我 DPGA 的正确设置吗?

(修订版 D、2018年3月)中、 [表48] 显示了数据位。
可以通过以下方式改变增益 0.0dB 至7.5dB。


但是、 [图28] 显示:
可以通过以下方式改变增益 从0.5dB 更改到11.5dB。


此外、 [图30] 显示:
可以通过以下方式改变增益 0.5dB 至12.0dB



DPGA 增益的正确范围是什么? 0.0dB~+12.0dB?

而且、我认为表48上的数据设置不正确。
该值具有+20.0偏移。
正确的数据表与 PGA_VAL_CH*_*相同? (例如表27)


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiso-San:

    表48、寄存器0x16正确、但寄存器映射中有一个拼写错误、即11.5dB、而不是7.5dB。

    给定的范围可以证明这一点。 您可以设置从0x28 (40d、+0.0dB 增益)到0x3F (63d、+11.5dB 增益)的增益。 63d - 40d = 23dB 计数;0.5dB 步长=> 23/2 = 11.5dB 最大值。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Douglas-san:

    感谢您再次确认。
    我了解:
     数字 PGA 增益可设置为+0.0至+11.5dB。

    我的问题已解决。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiso-San:

    我已经编辑了我的原始回复、寄存器映射中有一个拼写错误。

    希望这有助于手动设置 DGPA。

    此致、