This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:TAS5825

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5825MEVM, TAS5825MEVM-SB, TAS5720M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1272203/tas5825mevm-tas5825

器件型号:TAS5825MEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5825M、、、 TAS5720M

你好。
我正在开发 TAS5825M。
我已购买 TAS5825开发套件并正在对其进行测试、但存在一些问题。

我们会将此问题作为附件照片发送给您。
1.在硬件检查过程中出现错误。
配置 TAS5825M 时会发生 I2C 错误。
3.如果您查看 USB 音频设备控制面板,就会看到没有连接。

在进行硬件检查时、确认了扬声器输出。

我想问一下以上问题的原因。

我们将向您发送一张 EVB 套件连接的照片和一张声音控制面板的照片、作为附加的照片。

我在使用 PPC3时仍遇到问题。 我需要一本易于使用的手册。

我想请求支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在哪里购买此 TAS5825MEVM?

    对于 TI.com 上的 TAS5825MEVM、情况似乎有所不同。

    您能给我看一下网站吗? 它看起来像是 定制的 PCB。

    此致、

    邓尼·彭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    我购买的是 TAS5825MEVM-SB。 这是因为我们需要开发一个2.1通道系统。
    (TAS5825 + TAS5720M)

    我是通过 TI 网站购买的。

    www.ti.com/.../TAS5825MEVM-SB

    是否有独立的 PPC 应用程序?

    如果是、我可以获取应用程序吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     TAS5825MEVM-SB 应使用 PPC3中的 I2C 主器件应用来进行控制、请从以下链接查看用户手册。 您可以使用 TAS5825应用转储所需的 I2C 代码、并使用 I2C 主设备写入 EVM。

    https://www.ti.com/lit/ug/tiduen4/tiduen4.pdf?ts = 1655867177291&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTAS5825MEVM-SB

    此致、

    邓尼·彭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    我按照手册操作、但无法继续[打开网站上提供的 code .txt 文件并执行 coty 操作、然后将代码粘贴到 I2C Master 应用程序中。]。

    第8页。

    我在网站上找不到代码(.txt)。  

    因此、即使单击[Execute button]、也没有响应。

    请让我知道我应该寻找哪个站点。

    此致、

    S.M 公园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、S.M

      Donny 返回办公室后将从 PPC3生成文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以从 (+) TAS5825MEVM-SB 获取 txt:在哪里可以在 I2C 主器件应用中获取 code.txt? -音频论坛-音频- TI E2E 支持论坛

    此致、

    邓尼·彭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我按照您的指示保护了.txt 文件、并执行了复制并粘贴到 I2C 主器件上。

    我还确认线路是声音控制面板中的默认设置。

    然后、我从 App Center 中选择了 TAS5825M 应用程序。 然后我选择了立体声2.1。

    按下"Start (开始)"图标后、我已连接 TAS5825M。

    当您检查系统时,出现如下图所示的错误。

    当我访问"Tuning and Audio Processing"项时、将出现一张包含两个 TAS5825的图片、如下所示。

    并显示 I2C 错误消息。

    当我进行到这一点时、存在 TAS5720M 的低音扬声器输出、但 TAS5825M 没有输出。

    我相信我的测试有问题、但我不知道原因。

    我想知道 EVM 应用是否有专门针对 TAS5825MEVN-SB 的单独应用。

    如果您能告诉我我错了什么、我将不胜感激。

    或者、请告诉我如何正确进行测试。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有其他问题。 PPC 中是否没有 TAS5720M 的测试项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您不需要使用 TAS5825MGUI。

    您应该使用 I2C 主设备并直接编写代码。

    然后、您将在播放音乐时听到声音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    我想我直接将代码编写到了 I2C 主设备。

    我还可以听 Windows 音乐。

    但其他一切都是不正常的。

    但是、如果您看一下我在上面发布的图片、还会发生 I2C 错误、并且硬件检查中会发生错误。

    [硬件错误:硬件 ID 不正确,无法播放音频]

    I2C 错误消息为"请确保 EVM 已连接。" 扬声器连接过程中会显示此消息。

    我认为我不是在调整 TAS5720M 和 TAS5825M。

    TAS5720M 为低音扬声器输出、仅输出左声道声音、不输出右声道声音。

    即使调节 PPC 中的音频处理项目、声音也没有变化。

    即使我更改设置、I2C 监控器也不会显示任何消息。

    我想请您参考我在上面张贴的照片、并检查我所做的过程中出现了什么问题。

    从明天到10月3日为全国性节日。 我计划在10月4日再次查看。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨帕克

    似乎存在一些误解。

    我想请您参考我在上面发布的照片并检查我所做的过程中出现了什么问题。

    您之前发布的图片全部来自 TAS5825M 应用、对吧? 问题是、这个应用程序不是为您手头的 EVM 设计的、恐怕您无法使用它进行实时控制。 Donny 实际上试图告诉您这一点、一旦 EVM 现成可用、 仅限 使用 I2C 主器件应用进行控制。 也就是说、仅使用 I2C 代码进行控制、不能进行任何实时调优。 很抱歉给您带来不便。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    我的 EVM 是由 TAS5825M 和 TAS5720M 组成的2.1通道。 (TAS5825MEVM-SB)
    我对我的 EVM 只能用作 I2C 主设备感到非常失望。

    我正在使用 I2C 主设备查看它、但存在问题。
    在 TAS5825M 中、正常输出左声道和右声道的声音、但在 TAS5720M (单声道)中、仅输出左声道的声音。

    SDOUT 信号从 TAS5825M 的 GPIO2端口发送到 TAS5720M。

    如果我将 SDO 信号从主板连接到 TAS5720M、结果是相同的。

    使用的 I2C 命令如下所示。
    #ResetDevices
    W 98 00 00 00
    宽98 7f 00
    W 98 03 02
    W 98 01 11
    #启用设备
    W 98 00 00 00
    宽98 7f 00
    W 98 03 03
    W 98 02 00
    宽98 78 80
    宽98 60 05
    宽98 61 0B
    宽98 63 09

    问题出在哪呢?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Park、您好!

    以下是我在使用 TAS5825-SB 时推荐使用的指令

    1. 为 EVM 加电
    2. 连接 USB 以确保 USB 锁定在 PPCMB 的蓝色 LED 中
    3. 要检查 PC—声音—回放/录制 àadvance–所有采样率均正确
    4. 在 TAS5825M 应用程序中加载 DSP 配置文件
    5. 在 Direct I2C 中执行以下脚本:

    w 98 00 00
    w 98 7f 00 
    w 98 60 04 #GPIO as output
    w 98 63 09 #GPIO as Sdout
    #TAS5720
    w d8 01 fe #shut down and sleep
    w d8 01 ff #sleep
    w d8 01 fd #play
    r d8 01 01 # play: fd
    r 98 08 -1 # no fault: 00
    

    1. 然后播放音乐以查看它是否起作用
      1. 如果没有、首先短接至 SDIN、这意味着 TAS5720的 SDIN 来自 xMOS。 这样、TAS5720就可以运作良好;
      2. 如下面所示短接至 Sdout、播放所需频率的音乐。

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    感谢您的答复。

    我有两个问题。

    1.关于 TAS5825M 的 SDOUT 设置。

    我使用 TAS5825M + TAS5720M 设计的 PCB 存在问题。

    TAS5825M 可产生左右扬声器输出、而 TAS5720M 仅产生左扬声器输出。

    我将 TAS5825M 的 GPIO02设置为喷管、并将其连接至 TAS5720M。

    - 是否可以同时输出 TAS5825M 的 SDOUT 左右?

    2.关于均衡器功能。

    在 EVB 板上、可以为每个频率设置增益并使用 PPC 程序的均衡器功能来运行它。

    可以在 TAS5825M 和 TAS5720M 中实现均衡器功能吗?

    如果没有 PurePath 控制台主板、我无法在 TAS5825M 上使用均衡器功能?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Park、您好!

    1.您是否正在使用2.1流程? 后处理的 SDOUT 对通道求和、因此它将成为进入 TAS5720M 的单声道输入。

    2.使用2.1的处理流程并在 PPC3中生成 EQ、对于 TAS5825M 低音扬声器和高音扬声器而言是相同的、然后您配置交叉频率以确定低音扬声器(TAS5720)播放的音频。

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    感谢您的答复。

    在 EVB 中、我可以使用 PPC 设置单声道或立体声、还可以设置 EQ。

    但是、不能在我设计的电路板上设置它。

    我可以检查 EVB 板上到 DSP 区域的 TAS5825M (0x98)的所有寄存器。 但是、我无法检查设计的电路板上的 DSP 区域。

    (SLAA786A 文档中的 DSP 存储器映射)

    DSP 存储区是否存储在 EEPROM 中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Park、您好!

    请参阅此系统内调优文档。 将允许您在 PPC3中修改 DSP 寄存器并生成您的配置。

    TAS5825M_TAS5825M In_System-Tuning.pdf

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    您的回答对我很有帮助。

    非常感谢。

    在板上实现均衡器功能。

    我们需要将这三个频带中的每一个频带更改10个阶跃。

    要通过寄存器改变三个频段中的每一个、必须计算1000条数据。

    我想问一下、是否有更简单的方法来实现该功能。

    此致、

    S.E.Park

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Park、您好!

    对于每个 Biquad、您需要配置大约20个寄存器来设置频率增益和 Qval/Bandwidth、因为它们由5 4字节5.27格式的寄存器组成。

    您可以点击日志面板中 I2C 监控器的记录函数来查看这些寄存器、或查看应用手册中的存储器映射: https://www.ti.com/lit/an/slaa786a/slaa786a.pdf?

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    感谢您的答复。

    此致、

    S.M 公园