This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5822MEVM:BTL 模式,8欧姆,24V,可以获得2*35W/1%的输出,作为数据表的描述

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5822MEVM, TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1283596/tas5822mevm-btl-mode-8ohm-24v-can-get-2-35w-1-output-as-datasheet-description

器件型号:TAS5822MEVM
主题中讨论的其他器件: TAS5825M

TAS5822MEVM,PPC3默认配置,BTL 模式,8欧姆,PVDD=24V,可以获得2*35W/1%的输出作为数据表说明,实际测试结果约为33W。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Anderson。

    此处应该是一个拼写错误。 您可以将 TAS5825M 的规格作为参考。

    Br.

    魏秋。