This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3105:是否可以将差分线路+输出视为单端输出?

Guru**** 2532050 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC23B, TLV320AIC3105, TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1283379/tlv320aic3105-can-differential-line-output-be-treated-as-single-ended

器件型号:TLV320AIC3105
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3204

我们将替代多个电路板上已停产的 TLV320AIC23B。  我正在查看 TLV320AIC310x 系列编解码器。  但是、一个主要的区别是线路输出是差分的、而不是像我们之前的器件(AIC23B)中那样的单端的。  AIC310x 上的+输出是否可以视为单端放大器、还是我们还需要将以下运算放大器(TPA701D)替换为差分转单端放大器?  相反、是否有具有单端线路输出的低成本编解码器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些器件带有全差分线路输出、您可以更换为差分转单端或使用 AIC3204等器件。

    这里是对一些编解码器器件的简要总结。

    e2e.ti.com/.../6747.AIC-products.pdf

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、pdjuandi。  这并没有真正回答我的问题。  我喜欢 TLV320AIC3105、但想知道我是否可以将线路输出+视为单端信号、或者我是否必须使用差分输入放大器替换 TPA701D。  如果可以、我会感谢您推荐差分音频放大器、以及在可能的情况下推荐基准电路。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如您建议的那样、我正在查看 TLV320AIC3204、它看起来似乎适合我们的应用。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。