This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242:是否可以在平衡输出中将 PCM5242设置为2.1Vrms?

Guru**** 2811275 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5242, PCM5102A, PCM5100A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1283272/pcm5242-can-pcm5242-be-set-to-2-1vrms-in-balanced-output

器件型号:PCM5242
主题中讨论的其他器件: PCM5102APCM5100A

你好

关于 PCM5242有两个问题。 希望任何人都能帮忙。

 我发现有一个输出为2.1Vrms 的 PCM5242产品说明书
https://datasheet.octopart.com/PCM5242RHBT-Texas-Instruments-datasheet-27842574.pdf

它是否过时?
由于4.2Vrms 对于具有模拟音量控制的放大器来说太多了、我想知道有没有方法可以获得2.1Vrms。  在低容量情况下会出现通道不平衡。

2.对于 LPF 电路,这会更好吗? 高频可以传递到 AGND、而不会通过信号路径。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    您所引用的数据表  很可能是产品预发布 、 只有12页。 实际数据表约为130页-您应始终使用官方数据表发布版本作为参考。  在已发布的数据表中、 您可以看到它提到"已将第三段中的说明文本从"PCM5242提供2.1VRMS.." 更改为"PCM5242提供4.2VRMS"  因此、该部分在使用差分电压时为4.2V、在使用单端电压时为2.1V。  

       有关输出电平主题的更多信息、请参阅第8.7.2.1节"电压基准和输出电平"。 您也可以使用音量控制。 请参阅8.7.3数字音量控制。 最后、 可以在2VRMS FS (0dB)或1VRMS FS (-6dB)之间选择模拟增益控制。 增益由硬件 AGNS 引脚以及软件(SPI/I2C)页1寄存器2、D4 (L-ch)/D0 (R-ch)控制。

    输出通常 以差分方式连接到 外部放大器的输入 端(在 LP 滤波器之后、如果您希望采用单端方式、则可以将放大器的一个输入端接地、同时将 DAC outputP 连接到另一个输入端。 我想这正是您尝试在上图中显示的。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash

    感谢您发送编修。

    我发现关于音量控制的注释

    这是否意味着 它不会像通常的数字音量控制那样降低音质? (例如、当您降低音量时、SNR 会达到最差)。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    参考 数据表第16页的方框图,  注释指出音量控制直接应用于 DAC,而不是通过嵌入式 miniDSP。  

    一般来说 ,许多人认为数字音量控制会损害动态范围性能 ,因为它 会在到达 DAC 之前降低振幅,而模拟音量控制则会降低放大率,从而保持动态性能。  下面是一篇好文章的链接、 您可以阅读 有关此内容的更多信息。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arash

    请您再次分享链接。 似乎有一些错误未显示。

    此外、如果我们只需要单端输出、哪个电路(A 或 B)会更好?
      

    或者选择 PCM5102A 是最佳解决方案?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    Arash 今天不在办公室、明天会回来找您。

    感谢您的耐心等待、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,亚历克斯,这里是链接.  

    https://benchmarkmedia.com/blogs/application_notes/13095789-volume-control-technologies

    A 或 B 都可以,但如果你想去单端,我 会选择 PCM5100A。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Arash。 非常有用! 感谢您的帮助