This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3886:单电源下的 HF 振荡

Guru**** 2815205 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1283787/lm3886-hf-oscillation-with-single-power-supply

器件型号:LM3886

您好!

我使用数据表应用中所述的单电源电压构建了 LM3886 (图3. 典型的单电源音频放大器应用电路)。

我在"Ra"下添加了一个电位器来调节输入信号的偏置电压。

我的目的是制作一个桥式放大器、用这个电位器来调整两个芯片的失调电压、使其变为接近0V。

问题:我一关闭静音、用"S1"接地、芯片就会以高频振荡(见下图)。

我的静音电路为 CM= 68µF 并联、RM=15k。 因此、如果我设置正确、通过关闭静音开关、它应该会打开放大器(或者换句话说、关闭静音)。

当我这样做的输出上有一个显着的振荡振幅(如下图所示),在两个输出上相同...

我曾尝试拆焊一颗芯片、只是做了一颗隔离芯片、完全一样。 我尝试通过添加或删除一些过滤器(稳定性, Zobel 等)来改变 如数据表中所述、但没有成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julien、您好!

      很抱歉、此链接 被 TI 政策阻止。 您能否将原理图和波形直接粘贴到此站点?

    一旦我关闭静音通过桥接到接地与"S1"芯片在高频率振荡(见下图)。

      关断静音后、输入侧是否有任何输入信号? 我们首先可以看到该振荡的频率。

     可能是 Ca 正在引起振荡、请首先考虑将其移除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我尝试了不同的输入变体:正弦波、悬空(开路)和接地。 正弦波可以通过、但也被该高振荡"感染"。 在其他情况下、它也始终存在。

    下面是振荡:

      

    (奇怪的是、它是不周期性的、可能是电容器充电/放电? 基本频率大约为1MHz?)

    在此处是原理图(我已在靠近电源电压的位置添加了100nF、不变)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试触摸 PCB 上的几个点以查看输出信号何时发生变化、因此或许我可以找出问题的来源。 当我触摸反相输入时、恰好在反馈电阻器 RF1之后、振荡会以安培值和周期时间(因此是半频)加倍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么我发现我没有将 Ri 电阻器放置在接地反馈电路中、这实际上是用 Rf1确定 LM 的增益对吧? 这使得振荡消失。 但是、当我施加输入信号时、它不会显示在输出上。 不过、芯片似乎已脱离静音模式、导致当我关闭静音开关(S1)时、输出电压接近我的电源电压(+24V)。 无论是否存在输入信号、情况都不会发生变化。

    输入端的偏置电压几乎是我的电源的一半(11V)。 引脚7处的电压大于(13V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julien、您好!

    所以我发现我没有将 Ri 电阻器放在反馈接地中[/报价]

    您的原理图中是否指 R17电阻器?

    在您的原理图中、反馈电阻器 R12似乎与电容器 C16串联? 恐怕它组合成一个积分器。 我们是否需要以这种方式使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的原理图中的 R17电阻器是否是指该电阻器?

    确切地说是的、它与下面的电容器(10µF)配合使用、实际上使放大器正常工作。 所以输出信号现在就在那里。

    而在您的电路原理图中,反馈电阻器 R12似乎与电容器 C16串联?

    是的、它也包含在数据表的应用原理图中、但我没有放置它。 它降低了 HF 的增益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julien、您好!

      您的原理图的输出侧情况如何? 您的电路板上是否有4700uF 电容器? 您能否捕获此充电过程?  关闭 S1并且未提供任何输入信号后、输入和输出侧的波形是什么?