This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5548:指导请求:使用 PurePath 控制台设置使 TAS5548EVM 离线运行

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1284865/tas5548-guidance-request-offline-operation-of-tas5548evm-using-purepath-console-settings

器件型号:TAS5548

我最近一直在对 TAS5548EVM 进行实验。 我想知道、使用 PurePath 控制台接口、是否可以将 TAS5548配置的寄存器加载到开发板的 EEPROM 中。 这样一来、在电源中断和恢复后、它无需通过 PurePath 控制台操作即可保留其设置。 如果可行、您能否指导我如何进行设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yudchen

      很抱歉、我们从未尝试过这种方法。 寄存器设置与使用条件和工程要求不同、似乎不应将配置修复到 EEPROM 中。 抱歉、可能无法为您提供帮助。