This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5825PEVM-AMPS097:采样率为96kHz 的调制超声波(40kHz)?

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5825P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1284627/drv5825pevm-amps097-modulated-ultrasound-40-khz-with-samplerate-of-96khz-possible

器件型号:DRV5825PEVM-AMPS097
主题中讨论的其他器件:DRV5825P

你(们)好!

我们项目的目标是为参数化扬声器(超声波传感器阵列)构建放大器。
因此、我们需要使用音频信号(基带)将40kHz 的载波频率进行振幅调制。
所需的带宽为±5kHz  (35kHz…… 45kHz)、理论上正好位于 Fs/2的奈奎斯特频带中(采样率为96kHz -> BW = 48kHz)。

DRV5825P 看起来非常适合此任务、因为它专为电容压电传感器而设计、并且具有环路带宽(输出带宽?) 高达175kHz @ Fsw 768kHz (开关频率)。
因此、在理论上、它应该能够重现40kHz 的输出频率。

不过、在测试评估板时、我们无法产生~25 kHz 以上的更高频率。
我们确认了输入采样率设置为96kHz (LRCLK 测量值)并且芯片正确检测到它(FS_MON 寄存器37h -> FS = 4'b1011)。

在 Pure Path Console 3工具中、内部采样率只能设置为48kHz (这当然是太低)。
因此、我们通过设置 DSP_CTRL 寄存器46h -> USER_Defined_Processing_Rate = 2'b00来直接调整寄存器(与输入相同、无采样率对话)。
这并没有真正帮助解决问题。

我的假设是、即使在禁用前 EQ 和后 EQ 时、仍然有一些滤波器(内插?)  具有低通特性的内部信号链中。
因此、我的问题是:是否可以将此芯片组用于我们的应用? 如果需要、如何对其进行配置以获得高达48kHz (@ 96kHz 采样率)的全带宽?

希望我提供的信息足以回答我的问题。
提前感谢您的支持!

弗洛里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Florian

      很遗憾、DRV5825P 不支持使用超声波。 内部 DSP 资源非常有限、只能在48kHz 下正常工作。 即使您以96KHz 音频信号发送、也 会在内部将其传输到48kHz 以使 DSP 正常工作。