This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:模拟输入电压查询

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1284994/pcm1808-analog-input-voltage-query

器件型号:PCM1808

大家好、

我对模拟输入电压有疑问。 当我们的 DUT (被测器件)处于空闲模式时、可以在 VinL 和 VinR 上生成输入信号活动。 在此活动期间、信号可以低至-628.59mV。

TI PCM1808芯片是否可以在 VinL 或 VinR 输入引脚上具有此-628.59mV 信号?

 

请参阅下方的图。

 

注意:以下所有信号均在芯片的引脚上测量。

感谢您的观看!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表中的绝对最大额定值(第6.1节)、VinL 和 VinR 上允许的最小输入为-300mV、以确保器件正常运行。  将在引脚上大约-650mV 的电流注入到基板中、这将导致运行干扰。 只要限制为<= 10mA、就不会发生损坏。

    一个小的串联电阻就足够了。  输入引脚(图26)上的无源抗混叠滤波器的典型值为100-220欧姆、应防止发生微小漂移。

    就我的经验而言、工作干扰包括砰砰声、甚至数字输出上可能出现的静态突发 两者皆可 通道-即使相邻通道处于其正常输入电压范围内也是如此。  电流注入停止后、器件将恢复正常运行、无需复位器件。  希望这可以回答您的问题!