This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:TAS6424E-Q1

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1285098/tas6424e-q1-tas6424e-q1

器件型号:TAS6424E-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424

您好!

在信息娱乐应用中、我使用的是 TAS6424 D 类音频放大器、 由于该组件具有支持高频开关的内部栅极驱动、我想知道我是否需要对组件的 VBAT 引脚使用 π 型滤波器、以及如果我使用 π 型滤波器、对于该滤波器的放置、布局建议怎么做。

https://www.ti.com/product/TAS6424-Q1?keyMatch=TAS6424

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要在 PVDD 上安装 π 型滤波器、以便 PVDD 上的开关瞬变不会泄漏到电池电压。  请参阅数据表中的应用原理图和布局。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈,不幸的是,在我使用的数据表中( SLOS870B–2016年9月–2017年10月修订)没有提到 π 型滤波器,所以如果您可以分享您提到的数据表链接,将会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Macire,

    我不应详细介绍存储器、因为此产品说明书并未显示它。  PVDD PI 滤波器如下所示:

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Gregg