This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754:没有可用的 EVM?

Guru**** 2972230 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1754EVM, PCM1754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1285447/pcm1754-no-evm-is-available

器件型号:PCM1754

您好!

看看三年前的以下 E2E 主题、它会发现"我们一直在努力用新系统替换 PCM1754EVM。  针对 AKM 近期发生的不幸事件、我们加速了该 EVM 的发布。  我们希望能在几周内上线。"
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/954121/pcm1781-pcm1781/3525961?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=PCM1754EVM#3525961
但我在 TI.com 上找不到 PCM1754EVM。
我的客户想要评估 PCM1754、但没有可用的 EVM?

此致、

平野健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 转移到 另一组的音频数据转换器、因此当时没有进行新的 EVM 开发。 但是 、有计划 为具有 near 特性的其中一些音频 DAC 开发 EVM。 简单来说、就是我们目前没有适用于 PCM175x 的 EVM。  我不能给你一个确切的日期,我们何时会有,但我认为不会早于明年第三季度。

    此致、

    阿拉什